我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误1811的原因

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 1811: 配方传输失败。  请确认目标的下载属性是否设置为以太网、USB、或串行口,而且是否与目标机器相匹配。

编辑器无法与目标机器建立连接。

解决方案:

  • 确认已开启目标机器。

  • 检查线路,确保无松动。

  • 当从目标机器上载配方至编辑器时,如果显示该信息,则【下载】属性将被设为【文件系统】。 只能通过以太网、USB、及串行口上载配方。

  • 当从编辑器下载配方至目标机器时,如果显示该信息,则表示该目标机器不支持所选的下载方式。