我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Vijeo Designer 错误 4362: [对象类型][对象名][动画类型][属性名]下划线字符表示一个系统变量。 该域不接受系统变量。
所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

动画属性中指定的区域不能使用系统变量。

解决方案:

要使用与系统变量相同的数值:

  1. 创建一个内部变量。

  2. 创建一个应用程序脚本并将【触发器】设置为【根据条件】。

  3. 在【触发变量】属性中,键入系统变量。

  4. 在脚本中,将系统变量的值分配给步骤 1 创建的内部变量。

int i=SYSTEM_VARIABLE_NAME.getIntValue( ); ‍// 获取值

NEW_INTERNAL_VARIABLE.write(i);              // 写入变量

每当系统变量的值变化时,都会触发应用程序脚本来将系统变量的值赋给内部变量。

  1. 无论在何处要使用系统变量的值,都请使用内部变量。