我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误1397的原因
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 1397:[变量][变量数组单元][设备地址] 是 [%d] 位寄存器,不被数组支持。请更改数组父节点的设置或选择其它的设备地址。

指定的变量地址比数组所允许的长。

通常产生此错误是因为数组的【数据长度】设为 16 位,但却选择了一个 32 位寄存器,。产生原因也可能是该 32 位寄存器被用于驱动程序统计信息。

解决方案:

  • 请确保数组单元中选择的设备地址与数组父节点匹配。您可以更改数组父节点的设置,也可以在数组单元中选择其它的设备地址。