我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Vijeo Designer 错误 4402: [配方][配方组][成分] 仅数值显示组件可以使用 UDINT 变量。
所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

UDINT 变量无法用于配方成分变量中。

解决方案:

  • 选择成分变量可支持的数据类型。如,INT、DINT、UINT、Integer、REAL、BOOL、STRING、Block Integer、Block INT、Block DINT、Block UINT或 block REAL。