我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误1326的原因
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 1326:[驱动程序名]驱动程序不支持所选目标型号的 RS-485 串行接口。

当您在 iPC 目标机器上将 RS-485 串行接口用于 Unitel 驱动程序时,显示此错误信息。如果选择了 RS-485 串行接口,则在您验证时,会显示错误。RS-485 串行接口需要硬件计时器,而 iPC 目标机器没有。

解决方案:

  • 使用 RS-422 串行接口 RS-422或使用其它驱动程序,或者使用 iPC 以外的目标机器。