[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误1324的原因
所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
错误 1324: 该种目标类型无法支持 COM 端口配置以及串口接口的组合。
在大多数目标机器上,串行端口只能使用下列串行通信方式中的一种: RS-232C 或 RS-422。 该串行通信方式与 COM 端口的组合设置无法在指定的目标机器上运行。
解决方案:
在 Navigator 窗口的【工程】页中,【I/O 管理器】节点列出了工程中的驱动程序。 对于每个驱动程序,请在【驱动程序配置】与【设备配置】对话框中检查【COM 端口】与【串行通信方式】的设置,并将它们与硬件手册中的规格比较以确保指定的组合能够被支持。
当您更改目标类型时,请每次都检查【驱动程序配置】与【设备配置】对话框中的 COM 端口与串口接口设置。 新的目标类型可能无法支持所选的串口接口与COM端口的组合。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。