我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]NSX在抗干扰等级方面符合的标准有哪些?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX在抗干扰等级方面符合的标准有:

IEC/EN 60947-2-附录F:低压开关柜和控制柜,第二部分:断路器

IEC/EN 61000-4-2:静电放电抗干扰测试

IEC/EN 61000-4-3:辐射、无线电、电磁场抗干扰测试

IEC/EN 61000-4-4:电气瞬变、脉冲抗干扰测试

IEC/EN 61000-4-5:浪涌抗干扰测试

IEC/EN 61000-4-6:由无线电磁场感应引起的扰动的抗干扰能力

CISPR11:工业、科学和医学(ISM)无线电设备电磁抗干扰能力测试