[Q&A]ATS48系列以Y结尾的软启对应电抗器型号是什么?
软启型号感抗mH 额定电流A 防护等级电抗型号
ATS48D17Y 1.7 15 IP20 VZ1L015UM17T
ATS48D22Y 0.8 30 IP20 VZ1L030U800T
ATS48D32Y,ATS48D38Y 0.6 40 IP20 VZ1L040U600T
ATS48D47Y,ATS48D62Y 0.35 70 IP20 VZ1L070U350T
ATS48D75Y-ATS48C14Y 0.17 150 IP00 VZ1L150U170T
ATS48C17Y-ATS48C25Y 0.1 250 IP00 VZ1L250U100T
ATS48C32Y 0.075 325 IP00 VZ1L325U075T
ATS48C41Y,ATS48C48Y 0.045 530 IP00 VZ1L530U045T ATS48C59Y-ATS48M10Y 0.024 1025 IP00 VZ1LM10U024T
ATS48M12Y 0.016 1435 IP00 VZ1LM14U016T
是否有帮助?