我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATS01N2*软启端子和按键功能是什么?

所属产品线:
ATS22软起动器

解决方法:

1 个电位器 6 用于控制起动时间
1
个电位器 8 用于控制减速时间
1
个电位器 7 用于根据电机负载调整起动电压阈值。
1
绿指示灯 LED 4: 软起动器上电
1
黄色指示灯 LED 5: 电机已达到额定电压
1
个连接器 9
2
个逻辑输入,用于Run/Stop( 运行 / 停机 ) 命令
1
个逻辑输入,用于BOOST( 提升 ) 功能
1
个逻辑输出用于指示起动结束
1
个继电器输出用于指示起动器电源故障或电机已在减速阶段末达到静止状态