我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV32变频器被密码锁定,如何解锁?
所属产品线:
ATV32变频器

解决方法:

1.MODE键,将模式切换到MON-监视模式 ,确认

2.旋转电位计,找到子菜单Cod-确认进入,找到参数Cod,确认; 3.按顺时针旋转电位计加到6969,按ENT键确认;

4.ESC键退出即以解锁密码并能够访问所有菜单了。