我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]NSX的Modbus通信接口模块有几种配置模式?
所属产品线:
IFM

解决方法:

NSXModbus通信接口模块有两种配置:

第一种,自动配置(开启自动检测功能):在连接到Modbus网络的情况下,Modbus通信接口模块会自动检测网络参数(默认配置);

第二种,手动配置(关闭自动检测功能):用户可以通过RSU(远程设置工具)软件来定制个性化网络参数。