我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]TM3DQ16UK的接线端子型号是什么?
问题描述:
TM3DQ16UK的接线端子型号是什么?

所属产品线:
Modicon TM3扩展模块

解决方法:

TM3D***K模块集成HE10接口,需搭配预制电缆(一端为HE10连接器连接至IO模块,另一端为自由飞线)使用。

TM3DQ16UK适配的预制电缆型号如下(根据所需长度选择其一即可):

TWDFCW30K (3米)

TWDFCW50K (5米)

每个TM3DQ16UK模块需要配置一条预制电缆。