我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]M200系列PLC扩展串口通讯的模块型号是什么?
问题描述:
M200系列PLC扩展串口通讯的模块型号是什么?

所属产品线:
Modicon睿易系列 M200可编程控制器

解决方法:

M200系列PLC本身自带一个RS485串口,在M200 PLC的正面还可以扩展一个串口通讯扩展板,其型号有:

TMCR2SL1:支持RS485RS232

TMCR2SL1A:支持RS485

注意:每个M200 PLC最多支持扩展1个串口。