我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Vijeo Designer 错误 8099: [脚本类型][脚本名][行号][变量名]与保留关键字同名

所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

脚本使用保留字作为其变量名。

解决方案:

  • 定义一个有效的变量名,请不要使用 Java 关键字和 Vijeo Designer 对象名。 关于所有 Vijeo-Designer 的保留字列表,请参阅附录 3 保留字。