我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Vijeo Designer 错误 8056: [脚本类型][脚本名][行号]涉及到带间接地址的变量。 不能在脚本中使用带间接地址的变量。

所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

在指定的行中使用了一个间接设备地址。 由于何时偏移变量(间接地址)更改,与何时更新变量的值不确定,所以脚本中不能使用间接变量。

解决方案:

  • 清除变量的【间接地址】复选框,或

  • 不要在脚本中使用该变量。