我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Vijeo Designer 错误 8004: [脚本类型][脚本名][行号]从[类型 1]到[类型 2]的转换可能会引起数据丢失。
所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

由于是从指定的数据类型转换到一个较小的数据类型,所以可能丢失了一些数据。

下例会造成该错误,它将一个双精度值转换为了一个Integer变量,丢失了小数点后面的值。

如,int var1=5.5;

解决方案:

  • 更改变量类型。

    double var1=5.5;

  • 强制转换变量。

    int var1=(int)5.5;