我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Vijeo Designer 错误 8002: [脚本类型][脚本名][行号]“void”类型只能被用作函数的返回类型。
所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

指定的脚本中使用了关键字 void,但是使用的位置不对或使用方法不当。

解决方案:

  • 确保 void 没有被用作变量声明中的数据类型。

  • 如果函数返回的是一个数值,确保没有将其返回类型设为 void。

  • Void 只能被用作函数的返回类型。