我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Vijeo Designer 错误 8001: [脚本类型][脚本名][行号]条件表达式必须是布尔类型。

所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

指定的条件表达式的计算结果不等于布尔值。

解决方案:

  • 检查您是否正在使用数字值。 脚本所需的是一个返回“true”或“false”的条件表达式。 Java 不能评估数值为布尔值“true”或“false”。

  • 检查您是否正在使用一个字符串变量。 字符串变量不能被转换为布尔值。

  • 检查表达式的返值类型是否为空(Void)。"空"(Void)值不能被转换成布尔值。