我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Vijeo Designer 错误 7364: [脚本类型][脚本名][行号]引用了一个无效的远程变量“变量名”。
所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

脚本正试图使用其它目标机器上的变量,但是对该变量并无访问存取权限。

解决方案:

  • 该错误通常由以下两种情况引起: 1) 目标并没有启用数据共享; 或者 2) 该引用的变量不能共享。
    请确认目标的【数据共享】属性为【启用】,且变量的【共享】属性为【只读】或【读/写】。 相关说明,请参阅章节 22.1.1,设置共享变量。