我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]NSX 长端子护套在什么时候选用?
所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

前置接线时,以下3种情况可选用长端子护套可防止与电源回路直接接触,满足IP40防护等级,IK07机械冲击防护等级。

1、在固定式断路器上,插入式或抽出式底座上;

2NSX100~250选用一体式扩展器时;

3NSX400/630选用52.5扩展器时。

注意:在插入式、抽出式底座上加长端子护套时需要加插入式底座适配器,端子护套与相间隔板不兼容。