FA258076
FA258076
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]M218继电器输出的最大电流是多少?
所属产品线:
Modicon M218
解决方法:
阻性负载(例如:发热元件),在 220V AC 或 24V DC时,最大电流2A。
首次发布日期:
2015/7/21
修订日期:
2015/7/21
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M218
探索更多
范围:
Modicon M218