我们今天能为您提供什么帮助?

C60 UL489小型断路器隧道式接线端子和环形接线端子有什么区别?

问题描述:
C60 UL489小型断路器隧道式接线端子和环形接线端子有什么区别?

所属产品线:
C60 UL489

解决方法:

隧道式接线端子,防护等级IP20,采用铜导线接线;环形接线端子,防护等级IP10 ,采用螺纹连接头接线,连接头孔径Ø5 mm。
具体见下图:
端子.png

TERMINAL.png