我们今天能为您提供什么帮助?

Acti9系列的产品号规则是怎么规定的?

问题描述:
Acti9系列的产品号规则是怎么规定的?

所属产品线:
iC65

解决方法:

Acti9系列的产品号(物料号)中,每个字母和数字均是有代表意义的,例如A9F18263,其中A表示Acti9(A9),F表示iC65/iDPNK2,18表示内部编码,2表示2P,63表示额定电流63A,其他产品具体表示如下所示:
1.jpg