FA258247
FA258247
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]IHP定时开关电压和频率是怎样的?
所属产品线:
IH, IHP, ITA 时间管理及照明控制元件
解决方法:
● 电压: 230 V AC±10%
● 频率: 50 ~ 60 Hz
首次发布日期:
2015/7/21
修订日期:
2015/7/21
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
IH, IHP, ITA 时间管理及照明控制元件
探索更多
范围:
IH, IHP, ITA 时间管理及照明控制元件