我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误1309的原因
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 1309: [目标][目标名称][数据共享] 当 Web Gate 启用时必须启用。

当启用 Web Gate 后,【数据共享】被禁用。 Web Gate 需要用【数据共享】在 Web 浏览器与目标机器之间通信。

解决方案:

  • 如果您想要使用 Web Gate,您必须将数据共享设置为【启用】。