我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误1304的原因

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 1304: [目标名称] 对于当前目标类型,您已超出 SRAM 的可用空间范围。 请减少 SRAM 的空间使用量。

根据所使用的目标类型的不同,SRAM 的大小也不相同。 SRAM 可以用于备份报警、事件信息和变量的履历记录。

报警: 在报警组节点的属性中,当备份报警组 = 是,备份至 SRAM 的报警数为履历报警数目加日志报警数目加变量报警数目。

事件信息: 无论 Runtime 信息什么时候显示,它都在事件日志中有记录,而事件日志存储在 SRAM 中。

数据记录: 每一个变量,在 SRAM 中可以保存多达 50 条数据记录,超出此个数后这些数据记录将被刷新至第二驱动器或内存(闪存)中。

解决方案

  • 减少要备份的报警数。

备份报警 = 履历 + 日志 + 活动

或者较少产生报警的变量数,或者减少每一个报警组中履历和日志报警的数目。

  • 减少在 SRAM 中保存的数据记录个数。