我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]IH54mm定时开关主回路触点容量要求是多少?
所属产品线:
IH, IHP, ITA 时间管理及照明控制元件

解决方法:

● 触点容量 (250 V AC)

○ 16A (cosϕ = 1) 或4A (cosϕ = 0.6),产品号为CCT15365,CCT15367

○ 10A (cosϕ = 1) 或4A (cosϕ = 0.6),产品号为15337,CCT15338