我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]IH54mm定时开关控制回路电压和频率要求?

所属产品线:
IH, IHP, ITA 时间管理及照明控制元件

解决方法:

● 额定电压

○ 230V AC±15 %;50 Hz (产品号: CCT15338,16364)

○ 110~240 V AC±15 %;50~60 Hz (产品号: 15337,CCT15365,CCT15367)

● 功耗: 2.5 VA (其中CCT15338为1 VA)