我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
2P的PC导轨插座及EA9X导轨插座前面板周边的边框可以拆掉吗?
问题描述:
2P的PC导轨插座及EA9X导轨插座前面板周边的边框可以拆掉吗?

所属产品线:
Acti9 PC导轨插座 ; Easy 9 导轨插座

解决方法:

客户收到该产品时是分开的,但必须安装,不可以拆掉。这是用于防止单极插入保护,该设计出于对用户的使用安全考虑,同时符合国标GB2009.1-2008中10.3规定的要求。另外:防止单极插入保护是指当插头只有一级插进去后,漏在外面的另一极可能带电,会有触电的危险。这个装置的用处就在于用户不能单极插入。