[Q&A]LT47,LR97D 的电流整定盘, D-Time和O-Time如何设置?
所属产品线:
LT47 电子过流继电器; LR97D电子过流继电器解决方法:
首先将三个旋钮旋至最大值.
根据电动机实际起动时间设置D-Time整定盘;
在电动机稳定运转时,将电流整定盘逆时针旋转至红色LED指示灯刚刚开始闪动,这一操作可以找到电动机实际运行电流,而不是仅仅根据铭牌决定整定电流,慢慢将电流整定盘再顺时针旋转一个很小的角度,让红色LED指示灯刚刚熄灭;
通过0-Time整定盘设定需要的脱扣时间.
是否有帮助?