我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]LC1D80到D95交流线圈接触器如何安装?
问题描述:
LC1D80到D95交流线圈接触器如何安装?

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器; 进口TeSys Deca接触器

解决方法:

LC1D80和LC1D95交流线圈接触器可以夹持安装在35mm的导轨AM1DP上或75mm的导轨AM1DL上,或螺钉固定。