FA259225
FA259225
我们今天能为您提供什么帮助?
Kaedra天睿系列中多功能高防护配电箱模数化+非模数化IP65回中透明门多功能防护箱最大额定电流是多少?
问题描述:
Kaedra天睿系列中多功能高防护配电箱模数化+非模数化IP65回中透明门多功能防护箱最大额定电流是多少?
所属产品线:
Kaedra (天睿)多功能高防护配电箱
解决方法:
透明门多功能高防护配电箱最大额定电流125A。
首次发布日期:
2015/8/6
修订日期:
2020/7/15
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Kaedra (天睿)多功能高防护配电箱
探索更多
范围:
Kaedra (天睿)多功能高防护配电箱