我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]请简述iEM3X50的功能、优势和应用?
所属产品线:
iEM3000

解决方法:

功能:RS485端口的MOBUS通讯;提供主要电参数,如电流、平均电压和总功率

优势:四接头可插式终端(+-、屏蔽层、接地)有助于实现远距离通讯,通讯可提供高级参数;电流有助于检测相位之间的失衡情况,功率可监测馈线负载水平;

应用:采用菊链应用的Modbus网络;重要馈线或其他子机箱监测