[Q&A]无功补偿的方式有哪几种?
所属产品线:
无功补偿 - 电容解决方法:
补偿方式分为集中补偿(对全部设备)、分支补偿(一个支路)、就地补偿(对单个负载),或者是后两者的组合方式。
集中补偿:电容器组安装在需要补偿的设备的首端,以便为下级全部设备提供无功电能。这种配置适用于稳定且连续的负载系数。
分支补偿:电容器组安装在馈电首端,为某一特定设备组提供补偿。这种配置十分方便大型设备。这种配置适用于负载系数不同的大面积车间厂房。
对单一负载的就地补偿:电容器组安装在单一负载的进线端(特别是大型电机)。这是一种理想的配置,因为无功电能产生在真正需要的地方,并可以按照需求进行调节。
是否有帮助?