[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误1303的原因
所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
错误 1303: [目标][目标名称][输入管理器] 使用此目标管理输入同步, 必须开启数据共享。
这个包含多个目标的工程启用了输入同步,使得同一时间只能从一台目标机器上输入。 工程中的某个目标必须设置为输入同步的管理器,且该目标的【数据共享】属性必须设置为【启用】。
解决方案:
查看作为输入管理器的目标的属性,并将其【数据共享】属性设置为【启用】。
或者,您可以禁用输入同步。
是否有帮助?