我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误1111的原因
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 1111: [对象类型][对象名][属性名]超出范围。  有效范围是[整数 1]到[整数 2]或[整数 3]到[整数 4]。

指定的值超出有效范围。

解决方案:

  • 输入指定范围中的一个数值: [整数 1][整数 2]或[整数 3]到[整数 4]。