我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Vijeo Designer 警告 2110: [对象类型][对象名] [属性名 1]不能等于[属性名 2]。

所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

[Q&A]Vijeo Designer 警告 2110: [对象类型][对象名] [属性名 1]不能等于[属性名 2]。

属性名 1]等于[属性名 2]的值。

解决方案:

  • 请设置值,以使[属性名 1]不等于[属性名 2]。

这只是一个警告,因此生成操作不会被中断。