我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Vijeo Designer 警告 2350: [对象类型][对象名][动画类型]执行一个关闭弹出式窗口的操作在执行瞬间 ON/OFF 操作之前。

所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

发出这个警告,是因为若关闭弹出式窗口操作发生在瞬间操作之前,则可能产生副作用。 因为在弹出式窗口关闭后,瞬间操作可能来不及完成。

解决方案:

  • 请测试您的工程,以确保没有非法操作。

  • 如果查出问题,请查找指定的对象并查看其点击操作。 查找弹出式窗口的关闭操作,确认它是脚本操作、报警动作、还是点击操作。 一旦找到导致问题的脚本,请移动所有的操作至瞬间操作之后。

这只是一个警告,因此生成操作不会被中断。