我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Vijeo Designer 警告 2619: [趋势图][对象名]太小而不能显示所有的数据轴标签。 增加宽度和高度或减少标签的数量和大小。
所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:


趋势图太小以致不能显示设定的数据轴标签。

解决方案:

  • 增加趋势图的大小。

  • 另一个解决方案就是减少标签占用的区域。 您可以彻底地【禁止】【数据轴标签】,或者减少字体大小、或减少标签显示的字数(【显示范围最小值】/【显示范围最大值】)。

这只是一个警告,因此生成操作不会被中断。