FA259796
FA259796
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Vijeo-Designer V6.2使用U盘下载程序时如何在软件中设置?
所属产品线:
Magelis GTO
解决方法:
首先U盘必须格式化为FAT32的,然后插入到电脑USB接口上,VJD软件中配置见图
首次发布日期:
2015/7/22
修订日期:
2015/7/22
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Magelis GTO
探索更多
范围:
Magelis GTO