[Q&A]触摸屏HMIGXO5502的替代型号是什么
所属产品线:
Magelis GXO解决方法:
HMIGXO5502:10.2英寸宽屏触摸屏800x480,TFT 6万5千色,2个USB,2个串口,有电池
替代型号:
HMIGXU5500:10英寸宽屏,分辨率800x480,TFT 6万5千色,1个USB,1个串口,有电池
或
HMIGXU5512:10英寸宽屏,分辨率800x480,TFT 6万5千色,1个USB,2个串口,有电池,内置以太网

是否有帮助?


HMIGXO5502:10.2英寸宽屏触摸屏800x480,TFT 6万5千色,2个USB,2个串口,有电池
替代型号:
HMIGXU5500:10英寸宽屏,分辨率800x480,TFT 6万5千色,1个USB,1个串口,有电池
或
HMIGXU5512:10英寸宽屏,分辨率800x480,TFT 6万5千色,1个USB,2个串口,有电池,内置以太网

是否有帮助?