我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]触摸屏HMIGXO3501的替代型号是什么
所属产品线:
Magelis GXO

解决方法:

HMIGXO3501:7英寸宽屏触摸屏800x480,TFT 6万5千色,1个USB,2个串口,无电池

替代型号:

HMIGXU3500:7英寸宽屏,分辨率800x480,TFT 6万5千色,1个USB,1个串口,有电池