我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320变频器报USF是什么故障?
问题描述:
ATV320变频器报USF

所属产品线:
ATV32变频器

解决方法:

USF是输入欠压故障;

可能原因:

1,电网容量过低;

2,输入电压瞬间跌落;

3,运行过程中突然断电。

解决方法:

1,检查输入电压的有效值和变频器内设置的电网电压参数,电网电压参数设置路径如下:ConF---Full---FLT---uSb---urES。

2,改变控制逻辑,将上断电时序与启停时序分开,避免运行过程中断电。