我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV32变频器报CFF是什么故障?

所属产品线:
ATV32变频器

解决方法:

ATV32变频器报CFF是错误设置故障。
可能原因:1,更换或取下选项卡。 2,控制块被一个在额定值不同的变频器上设置的控制块更换。 3,当前设置不一致。
修复措施,:1,检查是否卡有错误。 2,如果选项卡被故意更换或取出,请参见下面的注释。 3,如果选项卡被故意更换,请参见下面的注释。 4,返回出厂设置或找回备份设置( 如果有效)。