我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320变频器报ULF是什么故障?
问题描述:
ATV320变频器报ULF是什么故障?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器报ULF是过程欠载故障。过程欠载保护默认是未激活状态,当出现下面2种情况时会触发ULF故障:
1、电机处于稳定运行状态,转矩低于设置的欠载限值(由[零速欠载门限]LUL,[额定速度欠载门限]Lun,[欠载检测频率门限]计算);
2、电机处于稳态运行状态,当给定频率和电机频率的偏差降低到可设置的门限值[滞环频率]Srb。
故障原因:
1、应用的机械损坏;
2、应用的负载周期发生变化。
解决措施:
1、检查并消除欠载发生的原因;
2、检查过程欠载参数设置是否合理,参数路径:[CONF]--[FULL]--[FLT-]--[ULD]。