我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Vijeo Designer Basic V2.0版对操作系统是什么要求?

问题描述:
Vijeo Designer Basic V2.0版对操作系统是什么要求?

所属产品线:
Vijeo Designer Basic

解决方法:

Vijeo Designer Basic V2.0版要求的操作系统为:Microsoft Windows 10 32 和 64 位 (或更高版本)。