我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]HMIGXO的程序能不能导入到HMIGXU的软件中使用?

问题描述:
HMIGXO的程序能不能导入到HMIGXU的软件中使用?

所属产品线:
Magelis GXO

解决方法:

可以,但是要注意:Vijeo Designer Basic 支持转换的GXO工程版本仅仅到 Vijeo Designer 6.2sp1 为止,Vijeo Designer 6.2 sp2及之后版本开发的 GXO工程将无法直接转换成GXU 工程。转换步骤见附件。



附件
工程转换指南 (GXO到GXU)_20220506140821.pdf