我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Vigirex配套的电流互感器的安装方式?
所属产品线:
Vigirex 漏电故障保护继电器

解决方法:

以加固方式安装在Vigirex继电器的后面:TA30,PA50

装于对称DIN导轨上(横向或纵向安装):TA30,PA50,IA80,MA120

平面板、槽板或轮廓板:TA30,PA50,IA80,MA120,SA200,POA,GOA