我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Vigirex配套的电流互感器的穿孔尺寸∅分别为多少?
所属产品线:
Vigirex 漏电故障保护继电器

解决方法:

电流互感器类

TA30

PA50

IA80

MA120

SA200

GA300

POA

GOA

280*115

470*160

尺寸mm

30

50

80

120

200

300

46

110

280*115

470*160