我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]MT断路器带Micrologic A/E/D/P/H负荷日志有什么作用?
所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

可以指示四种电流等级下(0~49%In、50~79%、80~89%、90%)运行时间占总运行时间的百分比,通过这些信息,进行负荷分析,能够优化保护设备使用,提前做好扩容计划。